主题中讨论的其他器件: CC1100、 CC1101
尊敬的所有人:
在产品开发期间、我们面临一个奇怪的问题:CC1200无法在特定通道上正确解调信号、并且我们始终会收到 CRC 误差。
正在使用的通道:0至63
渠道问题:6、7、19、20、32、33、45、47、58、59
我们的 CC1200设置:
{CC120X_IOCFG2、 0x18}、
{CC120X_IOCFG0、 0x06}、
{CC120X_SYNC3、 0xd3}、//0xA8}、
{CC120X_SYNC2、 0x91}、
{CC120X_SYNC1、 0xD3}、//0xA8}、
{CC120X_SYNC0、 0x91}、
{CC120X_SYNC_CFG1、 0xA8}、//0xA8}、
{CC120X_SYNC_CFG0、 0x03}、// 0x13}、
{CC120X_EXTERING_M、 0x76}、//0x99}、
{CC120X_MODCFG_DEV_E、 0x04}、
{CC120X_DCFILT_CFG、 0x5D}、
{CC120X_PREAMING_CFG1、 0x1A}、
{CC120X_PREAMING_CFG0、 0x8A}、
{CC120X_IQIC、 0xcb}、
{CC120X_CHAN_BW、 0x05}、
{CC120X_MDMCFG1、 0x40}、
{CC120X_MDMCFG0、 0x05}、
{CC120X_symbol_Rate2、 0xAE}、
{CC120X_symbol_rate1、 0xB6}
{CC120X_symbol_RATE0、 0x61}、
{CC120X_AGC_REF、 0x3E}、
{CC120X_AGC_CS_THR、 0x01}、
{CC120X_AGC_CFG1、 0x51}、
{CC120X_AGC_CFG0、 0x8b}、
{CC120X_FIFO_CFG、 0x00}、
{CC120X_FS_CFG、 0x12}、
{CC120X_PKT_CFG2、 0x00}、
{CC120X_PKT_CFG1、 0x41}
{CC120X_PKT_CFG0、 0x20}、
{CC120X_PA_CFG1、 0x7F}、
{CC120X_PA_CFG0、 0x52}、
{CC120X_PKT_LEN、 0xFE}、
{CC120X_IF_Mix _CFG、 0x18}、
{CC120X_FREQOFF_CFG、 0x2e}、
{CC120X_TOC_CFG、 0x0B}、
{CC120X_MDMCFG2、 0x00}、
{CC120X_FREQ2、 0x5a}、
{CC120X_FREQ1、 0x3D}、
{CC120X_FREQ0、 0x70}、
{CC120X_IF_ADC1、 0xEE}、
{CC120X_IF_ADC0、 0x10}、
{CC120X_FS_DIG1、 0x07}、
{CC120X_FS_DIG0、 0xaf}、
{CC120X_FS_CAL1、 0x40}、
{CC120X_FS_CAL0、 0x0E}、
{CC120X_FS_DIVTWO、 0x03}、
{CC120X_FS_DSM0、 0x33}、
{CC120X_FS_DVC0、 0x17}、
{CC120X_FS_PFD、 0x00}、
{CC120X_FS_PRE、 0x6E}、
{CC120X_FS_REG_DIV_CML、 0x1C}、
{CC120X_FS_SPARE、 0xAC}、
{CC120X_FS_VCO0、 0xB5}、
{CC120X_IFAMP、 0x0D}、
{CC120X_XOSC5、 0x0E}、
{CC120X_XOSC1、 0x03}、
{CC120X_DEV_ADDR、 0x00}、
{CC120X_RFEND_CFG1、 0x3E}、
我们的导游很好。 谢谢你
此致、
MHS