This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:磁场或紫外线对 CC1310有影响?

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1168570/cc1310-whether-the-magnetic-field-or-ultraviolet-light-has-an-effect-on-the-cc1310

器件型号:CC1310

大家好、

以下是客户的请求:

 MCU 类型为  CC1310F128RHBr、正如标题所述、磁场或紫外线对该 MCU 有影响?

客户已阅读相关文档 、未找到 UV、干扰、磁性/磁性的说明。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    磁场测试 在 EMC 抗扰度测试范围内。  通常、消费类/商业类产品不需要抗扰度测试。 对于医疗或汽车类应用、通常会通过磁场测试进行测试。

    抗扰性是指电子器件在电磁环境中正常工作、而不会因其他电子器件的发射而产生干扰/故障的能力。  

    问题在于 磁场强度和 PCB 布局的效果如何 、从而更大程度地减小侵入磁场的影响。 即屏蔽层的使用、GND 层数、连接器数、外部电线和电缆长度等  

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    紫外光不应产生影响、环氧树脂会阻止它。 旧的 EPROMS 必须有一个窗口才能使芯片暴露在 UV 中。