This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350 + CC2650 STK

Guru**** 2463470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1350, CC2650STK, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/770224/cc1350-cc1350-cc2650-stk

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2650STKCC1352R

你好

我正在进行一个项目、我想使用 CC2650STK 收集数据并将其传输到 CC1350。 CC1350适用于低于1GHz 和2.4GHz。 CC2650 STK 可与2.4 GH 搭配使用。 目标是使用蓝牙创建监测系统、以便与传感器进行通信。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 CC1352而不是 CC1350、以便一次能够运行多个堆栈。

    但我在您的帖子中没有看到问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这听起来是可行的、但您的问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650STK 是否能够在2.4GHz 频率下与 CC1350通信? 我之所以提出这一要求、是因为我看到了一个包含2个 CC1350 + BeagleBone 的开发套件、但也看到了 SensorTag CC2650STK、而且作为一个新手、我不知道能否实现彼此的通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CC2650STK 能够使用 BLE 在2.4GHz 频率下与 CC1350通信。 根据 TER 的建议,我还建议您使用 CC1352R 而不是 Cc1350。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要区别之一是闪存存储器? 由于这是一个大学项目、因此购买 CC1352R 非常复杂。 此外、对于物联网应用、低于1GHz 是最佳选择、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您同时需要低于1GHz 和 BLE 并在它们之间轻松切换、则需要比 CC1350更多的闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 CC2640R2或 CC2650? 它们使用蓝牙5和4.2、并且具有更多闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为如果您运行 BLE 协议、CC2640R2将具有更多的闪存、但 CC2650与 CC1350相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您运行 BLE 协议、CC2640R2将具有更多闪存、但 CC2650与 CC1350相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    半真。 CC2650和 CC2640R2具有相同的闪存大小、但稍后将更多 BLE 代码移至 ROM、从而为应用代码留出更多空间。 CC2640R2还具有更新的 SDK、CC2650软件产品在几年内未更新、这意味着驱动程序错误等未得到修复。 简而言之、使用 CC2640R2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢