This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:可以#39;t 操作 SmartRF Studio 6.

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/770296/cc1020-can-t-operate-the-smartrf-studio-6

器件型号:CC1020

您好!

在尝试操作 SmartRF Studio 6时、我们收到错误消息 C:\windows\system32\drivers\tvicport.sys

如何处理它。

推测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    不知道您使用的是什么操作系统、但我怀疑问题与 Windows 7或更高版本上的并行驱动程序支持有关。 如果您可以使用 Windows XP 和并行端口访问较旧的计算机、这可能是最简单的解决方案。

    遗憾的是、我对如何在 Windows 7或更高版本上使用此功能没有任何经验。  

    此致、

    Øyvind μ A