This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:可以#39;t 在 LaunchPad 上使用 EnergyTrace 而不连接到目标

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/770030/ccs-cc1312r-can-t-use-energytrace-on-launchpad-without-connecting-to-target

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACECC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

我希望使用 EnergyTrace、而无需每次添加和移除跳线。 在连接到目标之前,无法在 CCS 中启动 Energytrace。 这需要重新接通跳线。 然后、我需要移除跳线以进行极低的电流测量。 是否有方法在不重新开启所有跳线的情况下使用跟踪?

Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有这些跳线、则无法进行能量跟踪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、

    下面的答案不正确、最近在 TM4C (XDS110仿真器)上运行的固件进行了更新、以提高待机电流测量的性能。

    新的软件包可以从这个 wiki 下载、最终将进入发行版。

     在 CC1352R PG2.1上运行 pinStandby 示例的情况下进行快速测试、以检查来自 CCS 的报告平均电流:

     

    运行

    所有跳线

    除 TXD 外的所有器件

    无跳线

    1

    34.20uA

    1.10uA

    0.70uA

    2.

    34.20uA

    0.90uA

    1.30uA

    3.

    34.30uA

    1.40uA

    1.00uA

    4.

    34.20uA

    1.30uA

    1.00uA

    5.

    34.10uA

    1.40uA

    1.10uA

    在安装了所有跳线的情况下、电流~33uA 更高的原因是我们 SDK 中的板级配置文件将 UART TX 引脚定义为高驱动、并且跳线块的 XDS 侧电平转换器的输入端有一个100kOhm 下拉电阻器。 通过将该引脚配置为驱动器低电平,是否安装 TXD 跳线无关紧要。

     

    此致、

    /TA