主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、 CC1352R
工具/软件:Code Composer Studio
我希望使用 EnergyTrace、而无需每次添加和移除跳线。 在连接到目标之前,无法在 CCS 中启动 Energytrace。 这需要重新接通跳线。 然后、我需要移除跳线以进行极低的电流测量。 是否有方法在不重新开启所有跳线的情况下使用跟踪?
Gerard
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我希望使用 EnergyTrace、而无需每次添加和移除跳线。 在连接到目标之前,无法在 CCS 中启动 Energytrace。 这需要重新接通跳线。 然后、我需要移除跳线以进行极低的电流测量。 是否有方法在不重新开启所有跳线的情况下使用跟踪?
Gerard
Gerard、
下面的答案不正确、最近在 TM4C (XDS110仿真器)上运行的固件进行了更新、以提高待机电流测量的性能。
新的软件包可以从这个 wiki 下载、最终将进入发行版。
在 CC1352R PG2.1上运行 pinStandby 示例的情况下进行快速测试、以检查来自 CCS 的报告平均电流:
|
运行 |
所有跳线 |
除 TXD 外的所有器件 |
无跳线 |
|
1 |
34.20uA |
1.10uA |
0.70uA |
|
2. |
34.20uA |
0.90uA |
1.30uA |
|
3. |
34.30uA |
1.40uA |
1.00uA |
|
4. |
34.20uA |
1.30uA |
1.00uA |
|
5. |
34.10uA |
1.40uA |
1.10uA |
在安装了所有跳线的情况下、电流~33uA 更高的原因是我们 SDK 中的板级配置文件将 UART TX 引脚定义为高驱动、并且跳线块的 XDS 侧电平转换器的输入端有一个100kOhm 下拉电阻器。 通过将该引脚配置为驱动器低电平,是否安装 TXD 跳线无关紧要。
此致、
/TA