This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:FAN 1.0

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/770100/cc1310-fan-1-0

器件型号:CC1310

您好!

我想知道 Wi-SUN FAN 规范是 CSMA/CA 还是 TSCH 可用、还是两者兼而有之。  

一些 IC 制造商说、FAN 1.0受支持 CSMA/CA 而非 TSCH。 我发现 FAN 1.0具有 IEEE 802.15.4e 规范、 IEEE 802.15.4e 支持跳频。

跳频 TSCH 是相同的吗?

何时提供 Wi-SUN FAN 认证流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、这似乎是一个与 Wi-SUN 标准相关的问题、而不是与 CC1310相关的问题。 如果是这样:我们不支持论坛上的通用标准问题。