This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:接收器不适用于某些设置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1125, LAUNCHXL-CC1352R1, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/769192/launchxl-cc1352r1-receiver-does-not-work-with-some-settings

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他部件:CC1101CC1125CC1352R

我们在1101、112X 等低于1GHz 的 TI 芯片方面拥有丰富的经验、而且我们在大规模生产的产品中使用此类芯片已有多年的经验。  
现在、我们正在基于新芯片 CC1352设计新产品。
在与 CC1352通信的实验中、我们使用 DevKit 与 CC1125以及我们的定制电路板与 CC1101。

1352端的数据接收有问题。  

测试时、我们使用:

-作为接收器: TI LaunchPad 套件 LAUNCHXL-CC1352R1修订版0.4.0 FW:SDK 1.60RC1 1752
-作为发送器:CC1125 BoosterPack 修订版 A我们具有 CC1101的定制板。
- RFStudio 7 v.2.12.0

接收器(1352)侧的设置:
在 RFStudio 中,我们为 CC1352打开了第一个标准项目:“设置779-930 MHz 频带→50kbps、2-GFSK、25kHz 偏差”。 并更改:

-频率达868.1MHz
 
RX 滤波器带宽达58.9kHz。  
符号速率达到2.4 (2.40024) kBaud
20kHz 偏差

在 PacketRX 选项卡中:
-长度配置:固定长度= 6
-同步字= 0xD391
-同步字长度= 16位

其余参数未更改。

1125发送器侧的设置:
在 RFStudio 中,我们为 CC1125打开了第一个标准项目:“ETSI CAT1 869MGz”并更改了:

-频率高达868.1 (868.099976) MHz
 
- RX 滤波器带宽= 62.5kHz
符号速率= 2.4kBaud
- 偏差= 20 (19.989014) kHz

在 PacketTX 选项卡中:
-数据包数据大小= 6
 
-长度配置:固定长度= 6
寄存器 SYNC0 = 0x91
-寄存器 SYNC1 = 0xD3
寄存器 SYNC_CFG0 = 0x0B (16位)

其余参数未更改。

CC1101发送器侧的设置与 CC1125的设置相同。  

在此配置中、接收器 CC1352不接收任何数据包。  


在"Continuous RX"选项卡上、我们可以看到良好的 RSSI 闪存、但在"PacketRX"选项卡 上没有任何东西出现。
将 CC1125交换为接收模式、将 CC1352交换为发送模式后、cc1125 接受所有数据包。

接下来 、我们开始在 cc1125和 cc1352上平等地更改"符号速率"和"偏差"、结果如下:  

-符号速率= 9.6kBaud 且 偏差= 20kHz - CC1352接收数据包。
-符号速率= 2.4kBaud 且偏差= 15kHz - CC1352 接收 数据包。
-符号速率= 2.4kBaud 且偏差= 20kHz - CC1352 不接收 数据包。

如您所见、如果在发送器侧、我们将偏差更改为15kHz、符号速率相同(2.4)、则开始接收数据包。

如果将具有 CC1101的电路板用作发送器而不是 CC1125、情况将保持不变。

此外、如果在接收器(CC1352)上、我们将"RX 滤波器 BW"从 58.9kHz 更改为29.4kHz 并保持符号速率2.4、则 CC1352 开始接收具有50% CRC 误差的数据包。
这是"RX 滤波器 BW"的奇怪情况。  


为了向后兼容定制电路板上的发送器、我们需要符号速率= 2.4kBaud、偏差= 20kHz。

我们的问题是:

请尝试在您的一侧重复相同的实验、并回答我们的问题
为什么 CC1352不接收数据包、而是在以下情况下成功发送数据包:
符号速率= 2.4kBaud
偏差= 20kHz
 
RX 滤波器带宽= 58.9kHz。

请注意、所有电路板的频率和辐射频谱均已测量且正确。  

谢谢。
此致、
Vyacheslav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 CC1352R 上对低数据速率进行了非常有限的测试。 www.ti.com/.../swra566.pdf 中描述的补丁 位于该器件上并移动到 ROM。 但只有芯片的修订版 E 才会出现这种情况。 如果您有一个带有芯片修订版 C 的 LaunchPad、希望您已经收到了有关如何更新 LaunchPad 的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、之三.
    感谢您的回答。
    是的、我们有芯片版本 C 的 LaunchPad、但我们不会收到有关如何更新 LaunchPad 的信息。
    您能描述一下还是在哪里找到这些信息?

    最棒的
    Vyacheslav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不得不检查、但该信息尚未发送(我认为该信息已被发送)。 根据我的理解、信息应该很快发布、我认为您还应该收到一张用于获取新 LaunchPad 的凭证。

    此帖子: e2e.ti.com/.../767774 包含一些其他信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、ter、但如何找出出现了哪些信息? 谁将发送凭证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的理解、您将在购买第一个 launchpad nad 时使用的电子邮件地址上收到一封电子邮件、该邮件将包含包括凭证在内的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、之三.

    我有 XCC1352芯片。 我不知道他们的修订是什么。
    芯片上的标记:

    XCC1352
    R1F3
    TI 79J
    PH2F G4

    最棒的
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../767774的芯片标记部分所示 、修订版 E 芯片将在与'R1F3'同一行标记'E'。 如果此行上没有任何额外字符、则很可能有修订版"C"。