This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:cc1350

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/769212/ccs-launchxl-cc1350-cc1350

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Smart RF 中更改了配置文件并上传了 bin 文件

但我遇到错误、例如器件未处于引导加载程序模式

我是否知道缺失的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细描述您如何上传代码?

    您很可能拥有有效的闪存映像、这可能会导致闪存编程器2进入引导加载程序。 见 www.ti.com/.../swra466a.pdf 中的图1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n 配置文件我启用了引导加载程序和反向引导加载程序

    使用 cc1350将 BOOT 引脚配置为 DIO11 AM
    我在 Smart RF 中构建了它、并上传了十六进制文件
    未进入引导加载程序时出错
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 cc1350如何检查它是否进入引导加载程序模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -您能否共享您的 CCFG 文件(引导加载程序部分)
    -您能否逐步描述如何尝试进入引导加载程序,包括您对硬件所做的操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    //##############################
    //引导加载程序设置
    //##############################

    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE
    //#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE 0x00 //禁用 ROM 引导加载程序
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE 0xC5 //启用 ROM 引导加载程序
    #endif

    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL
    //#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL 0x0 //低电平有效以打开引导装载程序后门
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL 0x1. //高电平有效以打开车尾箱装载器后门
    #endif

    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER 0x12 //引导加载程序后门的 DIO 编号
    #endif

    #ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE
    #define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE 0xC5 //已启用引导加载程序后门
    //#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE 0xFF //已禁用引导加载程序后门
    #endif


    在硬件中、我移除了所有 XDS 跳线
    将 USB 连接到 TTL 到 cc1350 TX、Rx、VCC 和 GND

    现在、指示灯闪烁成功、但指示灯不闪烁