This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRTRXEBK:连接外部 MCU - RESET 引脚能否连接高电平?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/769171/smartrftrxebk-connecting-an-external-mcu---can-the-reset-pin-be-tied-high

器件型号:SMARTRXEBK
主题中讨论的其他器件:CC1120

我的外部 MCU 板上没有用于控制复位引脚的额外 GPIO (RF_RESET_N/P7.10)。 该引脚能否以某种方式连接到 TRXEB 上的高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍然只有 UART 可用?

    由于这是 EM 的复位、因此您应该能够设置此信号的上拉电阻并在需要时发送 SRES 选通以复位 CC1120。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 UART 不是可选的、我们移除了(但付出了一定的努力) MCU 板上的另一个无线电(这是一个 Lora 模块)。 这为 Lora 模块释放了5个 GPIO 引脚、以便在 TRXEB 上使用。 但现在、我仍然没有多一个用于复位。