This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:接收到数据包后复位 RX FIFO,如果返回休眠状态?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/768882/cc1101-reset-rx-fifo-after-packet-received-if-going-to-back-to-sleep

器件型号:CC1101

如果一个数据包已经被接收和读取,在进入睡眠模式之前是否需要清空 RX FIFO?

数据表显示、处于睡眠模式时、FIFO 的"内容"丢失、情况良好。 但是 FIFO 指针是否也会复位?

换句话说,如果我在读取 RX FIFO 后只使用 SPWD 命令将 CC1101置于睡眠状态,唤醒时我是否准备就绪,或者我是否仍然需要刷新 FIFO 来重置指针?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    flush 命令的主要用途是接收到 FIFO 出现不足或溢出的情况。

    如果您收到了一个数据包并无错误地读出了该数据包、则 FIFO 指针将位于默认位置、这意味着不需要额外的命令。 这可以通过读取 NUM_RXBYTES 来确认。