This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:从上电唤醒的时间

Guru**** 2810875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/795225/cc110l-wake-up-time-from-power-on

器件型号:CC110L

CC110L 从启动到空闲的时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至 BU 侧、

    下面是相应的问题。
    客户需要从上电到 IDEL 的启动时间。
    根据数据表,我们可以看到 sleep->idel 240us、idel->FSTXON 799us。
    但我们从零开始就看不到任何信息(开机->识别)

    此致、
    Hironori Yoshimura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从上电->空闲的时间与睡眠->空闲= 240us 的时间大致相同。

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、感谢您的快速回复。 我认为这是可以的。

    Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查从启动到变速器的工作顺序。
    启动⇒空闲(240us)⇒FSTXON (799us)⇒POR (5ms)⇒传输
    对吗?
    POR 的电流消耗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您进行校准、FSTXON 将花费799 us。 我假设您的意思是 POR =上电复位。 POR 时间取决于您的电源、该电源应使用最大5ms 达到1.8V、否则芯片可能会引导至无效状态。 在此期间的电流消耗与空闲电流相同。

    Simon