This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:CC1312R1

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1, CC1310, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/796989/launchxl-cc1312r1-cc1312r1

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1125

你(们)好

我有2个 LAUNCHXL-CC1312R1  

由于某种原因,我无法使用终端连接到 USB 串行端口!!

它可与 SmartRF Studio 7 和  闪存编程器2配合使用

 我该怎么办?

驾驶员看起来正常

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要将其连接到任何终端工具、请确保先关闭 CCS、SmartRF Studio、Flash Programmer 2和所有其他开发工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么都不开放!!

     躺椅躺椅的固件存在问题

    我可以将不同的固件上载 到 louncpad 吗?  

    我还有其他的休闲垫(louncxl-cc13-90 和 cc1310休闲垫),我没有遇到任何问题,所以串行驱动程序工作正常

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是"我可以将不同的固件上传到 louncpad 吗? "您在 LAUNCHXL-CC1312R 修订版 A 上运行的 SDK 版本和软件示例是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_10_00_53_
    我解决了清除 USB 枚举的问题!非常奇怪!

    我有另一个问题
    我想使用 LAUNCHXL-CC1312R 实现可能的窄带
    我是否需要 CC1125中的 VCO?
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、LAUNCHXL-CC1312R1应该支持窄带、但我不知道您的窄带带是否意味着相同的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "像 CC1125这样的 VCO "是什么意思?

    窄带设置未最终确定、这意味着您应等待对此进行测试、直到我们发布设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 cc1125 +/- 2ppm 中添加了一个外部 VCO 、这是 TI 推荐的。效果很好

    如果 我回答正确、LAUNCHXL-CC1312R1具有窄带

    我是否需要在外部 VCO 中使用、或者40MHz 晶体是否正常?  

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您是指 TCXO。

    根据 www.ti.com/.../swra642.pdf、5kbps LRM 的频率容差为~20ppm、我预计2.5kbps / CC1312的频率容差相同。 请注意、LRM 设置不是窄带。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉! 是的、它是 TCXO
    >请注意,LRM 设置不是窄带。
    但它仍然是远距离模式。对吗?
    降低带宽等、我将获得更远的距离吗?
    您认为 cc1125和 cc1312r1之间的范围差异是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 www.ti.com/.../rf-range-estimator 估算范围。

    是的、LRM 是远距离模式。