This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:AFC 使用的软件示例

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/796564/cc1125-software-example-for-afc-usage

器件型号:CC1125

大家好、

是否有任何 SW 示例显示了使用 AFC 功能的完整流程?

《用户指南》第9.12章仅解释了该原则。 是否需要考虑任何时序限制? 例如、启动 SAFC 命令后、是否允许发送前有死区时间?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想我们没有专门使用 SAFC 选通的示例。 通常、频率偏移从 FREQOFF1和 FREQOFF2寄存器中读出并写回(手动)或通过发送选通信号 SAFC 更新。 使用 SAFC 选通时、补偿将在下一 RX 或 TX 状态生效。