This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:ARIB STD-T108的最大数据速率

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/796449/cc1200-maximum-data-rate-for-arib-std-t108

器件型号:CC1200

您好!

客户对 CC1200最大数据速率有疑问。
客户使用 SmartRF、发现有500kbps 配置、如下所示。



但带宽大于1MHz、因此他想知道正确的最大限制应该是较低的值。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swra445.pdf 所示、ACP 限制了可使用的最大数据速率。 除了应用手册中提到的客户需要进行这些测量之外、我们尚未使用其他数据传输进行测量。 根据我们测得的数据速率、很可能必须将数据速率设置在250kbps 和400kbps 之间以满足 ACP 限制。