This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:使用0202组件

Guru**** 2523090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/795461/cc1121-use-of-0202-components

器件型号:CC1121

大家好、 我们有一个基于 TI 参考设计、使用0402组件的现有设计、我们希望缩小设计尺寸。 使用0202组件时是否存在任何问题、我们可以在其中找到这些问题或需要注意的事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想减小尺寸、那么最好使用 IPC。 是的、您可以对其余组件使用0202。 这样它是安全的。 无需对其进行调优或重新匹配。

    随附的是 IPC 的应用手册。

    如果您仍想对所有组件使用0202尺寸、则可能需要修整 Balun/Filter 中的值(可能不需要)以实现最佳性能。 它可以使用相同的值。 我们还没有尝试过。

    e2e.ti.com/.../swra407.pdf

    谢谢、

    PM