请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200EMK-868-930 主题中讨论的其他器件:CC1120、 CC1200
你好
如果可能、我尝试在外部将 trxeb MCU 与 CC1200EM 连接、而不是尽可能使用 P1和 P2电源轨。 由于 TrxEB 上没有 VDD 选项、我还将 EM 上的 VDD 连接到外部 MCU。 有人能否验证这是否可行,因为 SmartRF 表示看不到 CC1200EM。 在下图中可以看到我的连接。