This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-01002:CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:TI-RTOS 传感器到云工业物联网网关演示

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01002, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/793272/tidc-01002-ccs-launchxl-cc1352r1-ti-rtos-sensor-to-cloud-industrial-iot-gateway-demo

器件型号:TIDC-01002
主题中讨论的其他器件:TIDA-01002CC3220SF

您好!

偶然发现了 TIDA-01002演示的另一个步骤:3.2.1.1.9.1"使用 SimpleLink Starter Pro 应用程序"。  所有步骤都按说明进行、直到步骤13...

  13) 13)单击仪表板上的"打开"按钮、以允许传感器加入网络。

我转到我的 IBM Cloud Foundry 应用程序 URL、但没有"打开"按钮。 刷新页面时、"打开"按钮将显示不足1秒、然后消失。 我认为协处理器不会与 CC3220SF 通信。  我的想法太多了... 帮助!

现有硬件:

- 2个 CC1352R1 LauchXL PCB 修订版 B

- 1x CC1312R1 LaunchXL PCB 修订版 D

- 1个 CC3220SF LaunchXL.rev A

 尝试了上述 PCB 的不同组合、从 TIDA01002 Git 加载预编译文件、还从源代码和调整 UART 引脚分配进行了编译。 运气差。

下面是 CC3220SF 的典型终端输出:

[云获取处理程序]有效载荷:{"ipAddress":"192.168.1.11"、"wifiConnection":1、"mqttConnection":1}

[链路本地任务]已发送元数据、len = 48
[链路本地任务]数据已发送、len = 71
[NWK 获取处理程序]回调调用:
[NWK GET Handler]元数据已发送;,len = 48
[NWK 获取处理程序]发送的数据:[DEV 获取处理程序]回调调用:
[DEV Get Handler] Dev Data:[link local task] Metadata sent、len = 48
[链路本地任务]数据已发送、len = 0


[云获取处理程序]回调调用:

[云获取处理程序]有效载荷:{"ipAddress":"192.168.1.11"、"wifiConnection":1、"mqttConnection":1}

[链路本地任务]已发送元数据、len = 48
[链路本地任务]数据已发送、len = 71
C:网络1、发送 Ping 请求[639]
C:FH-B1 0xc0到网络1、发送(2字节)[@ 639]
C:从网络1开始接收消息 Fix-HDR (字节1) 0xd0 [@ 640]
C:MSG、ID 0x0000、处理状态:良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LS_SPP、

    您是否正在使用 git repo 上提供的协处理器映像? 或者从最新的 SDK 中、我相信最新的 SDK 尚未通过此演示的测试。
    尝试按下协处理器板上的复位开关、查看您是否在终端上看到任何内容。

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、

    感谢您的快速回复!

    我已经尝试使用 git repo 上提供的协处理器映像(git://git.ti.com/tidc01002/tidc01002.git)。 当它不起作用时、我想我会尝试调试并将网关和协处理器项目导入到 CCS 中。

    我发现只有在使用旧 SDK 时、网关工程才会进行无错误编译:"15_4_Stack_Gteway_IBM_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"需要 SimpleLink CC32XX SDK 1.50.0.06才能进行无错误编译。 我尝试使用 SimpleLink CC13X2 SDK 2.30.0.45通过"coprocessor_cc1352r1ilp"来运行此代码

    当我按下协处理器上的复位按钮时、什么也不会发生。 我在 CC3220 PCB 上堆叠了协处理器。 CC3220 PCB 开箱即用时、所有跳线都已就位。 协处理器只有复位和外部电源跳线。 协处理器 PCB 具有5V 和3V3。 复位线在按下按钮时切换、没有 LED 工作、即使在复位后也无法在 TX/RX 引脚上看到有示波器的数据。

    我已尝试通过调整 CC1352R1_LAUNCHXL.h 将 UART0_RX 和 UART0_TX 更改为 引脚9和11

    我想我做的事情根本是错误 的文件/SDK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LS_SPP、

    你没有做错任何事情。 我们在网络上提供的传感器版本已在 SDK v1.50上进行了移植。

    如果您希望修改此示例、则需要从 TI.com 中的存档下载此 SDK

    但是、我建议您坚持使用 git repo 上提供的图像、而不是新的图像、因为此演示是使用提供的图像进行测试的。 请勿更改任何引脚定义并保持原样、并在所有内容启动并查看后尝试重新发送协处理器。

    我的办公桌上有一个演示、提供的图像没有对 launchpad 进行修改。

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AB、

    感谢您努力设置演示并确认所有演示均有效。 我还从头开始尝试了一次、但没有运气。 我认为我在 CC3220 Launchpad 上遇到了硬件问题。 我将订购替换件并重试。

    谢谢!