This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:通过 USB 将 TIDA-010032与 CC1350协处理器和主机 Linux PC (而不是 BBB)一起运行

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, TIDA-010032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/790952/cc1350-running-tida-010032-with-cc1350-co-processor-and-host-linux-pc-instead-of-bbb-via-usb

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: TIDA-010032

首先、此设置是否有效?

- CC1350运行插入 Linux 主机 PC 的协处理器应用程序(运行 TIDA010032 6LoWPAN 网关应用程序)

接下来、如果是、网关应用程序无法识别协处理器和输出:  

TIDA-010032 6LoWPAN 网状数据集中器

正在初始化网络管理器...
正在初始化 UART 端口...
网络管理器未连接!
===正在等待端口/dev/ttyACM0
正在初始化计时器...
正在初始化主机接口层...
正在初始化6LoWPAN/UIP/RPL ...
初始化 UIP...
网络管理器未连接!
网络管理器未连接!
网络管理器未连接!
网络管理器未连接!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    我不确定您是否能够在不更改 Linux 网关方面的某些配置的情况下使用 CC1350运行它。

    如果您查看用户指南的第3.1.2.2节、会发现:

    "SimpleLink CC13x2 SDK 包括底层底层的 TI 15.4-Stack 协处理器
    在 AM335x MPU 上运行的6LoWPAN 射频网状网络堆栈。
    SimpleLink CC13x2 SDK 提供配置的预构建 TI 15.4-Stack 协处理器
    FH 邻居条目数上限为50 (基于 SimpleLink CC13x2 SDK v2.30)。 另一方面、是
    TIDA-010032软件示例中的6LoWPAN 网关应用可配置最大值
    通过 FH PIB 命令将 TI 15.4-Stack 中的邻居条目更改为200。 因此、借助预构建的 TI 15.4-Stack、
    它将返回错误、网关应用程序无法完成其初始化过程。 要解决此问题、
    TI 15.4-Stack 协处理器需要在将最大 FH 邻居条目更改为200的情况下重建。"

    CC1350的闪存空间不足、无法容纳50多个邻居。如果您想保留 CC1350、则需要将 Linux 处理器上的值从200更改为50。

    我希望这对您有所帮助、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AB、
    感谢您的回答。
    是的、我注意到、并确保在协处理器和网关应用的两端将邻居数量设置为50。
    我还确保了该文件中的其余参数、并且错误仍然存在。

    让我向您提出几个问题:
    -是否可以跳过 BBB 并直接在 Linux PC 上运行该应用程序?
    -网关应用程序与哪些 SDK 版本兼容(对于 CC13x2、如果可能、还与 CC13xx 兼容)?
    -是否有网关应用程序代码的文档,以便我尝试对其进行调试? 我很难判断主函数在哪里以及每个文件在做什么。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed Ibrahim、

    让我向您提出几个问题:
    -是否可以跳过 BBB 并直接在 Linux PC 上运行该应用程序?

    是的、请记住、您可能需要为 要使用它的特定发行版下载其他依赖项(我认为我们的网关是使用 Ubuntu 64位进行测试的)


    -网关应用程序与哪些 SDK 版本兼容(对于 CC13x2、如果可能、还与 CC13xx 兼容)?

    根据文档和代码、它看起来是 SDK v2.20


    -是否有网关应用程序代码的文档,以便我尝试对其进行调试? 我很难判断主函数在哪里以及每个文件在做什么。

    如果它基于我们的15.4 Stack Linux 网关 SDK、您可以在以下位置找到相关文档: http://software-dl.ti.com/lprf/ti15.4stack_linux_x64/2.01.00.10/exports/docs/ti154stack-ldg/ti154stack-ldg/index.html

    或者、您也可以下载 SDK 并在实际 SDK 中找到最新版本(可能它已经在您正在使用的项目中)

     

    此致、

    AB