请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具/软件:TI-RTOS
您好,团队
我的项目需要实现这样一个功能:四个运行模式由两个引脚控制。
我在执行过程中遇到了几个困难:
我将四种代码模式放置在同一任务中、并不断轮询引脚电平,如(读取(pin1)读取(PIN2))执行某些操作;由于我的 UART 使用阻塞模式、因此该任务无法在引脚切换时检测到电平变化、因此这毫无意义。
如何使用两个引脚控制模块实现进入和退出关断模式的逻辑?
我的方法可能不合理。 你有什么好主意吗?