This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120#39的 RSSI0寄存器值错误。

Guru**** 2394205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/790711/cc1120-issues-with-cc1120-s-wrong-values-of-rssi0-register

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1200

你好。


我尝试 在宽射频频带扫描期间使用 CC1120进行 RSSI 测量、因为我被告知它具有更好的选择性和图像 抑制。

我遇到的问题是来自 RSSI0寄存器的小数值-我只看到值0x04、0x08和0x0C。

嗯、如果得到0.25、0.5和0.75、整数值就会好得多、但前提是它也能够返回零。

可能是因为我不知道的原因而冻结。 BTW、在我的情况下、RSSI1寄存器会一直更新(冻结事件被禁用)。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基于 e2e.ti.com/.../433392 、为什么要读出 RSSI0? RSSI 的精度为~1dB、这意味着 RSSI0的内容基本上是噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢你的答复。

    我会对噪声值求平均值、以获得或多或少的精确数字。

    但遗憾的是、包含在 RSSI0寄存器中的值似乎完全错误、TI 只能在数据表中声明一个12位 RSSI 分辨率、这就是我写这个问题的原因。

    我希望有人已经知道如何获得至少一到两位的 RSSI 小数部分并将与社区分享。

    D;-)

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RSSI 精度约为1dB、这意味着您将在不同器件之间具有大约1dB 的 RSSI 变化。 如果您只是使用一个器件进行操作、则可以对其进行调整、并可能获得更好的精度、但如果您想要大规模生产、则可能会很棘手。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道大规模生产中零件间的差异、但我的器件具有相当稳定的内置跟踪发生器、可轻松进行 RSSI 校准。

    BTW、如果使用 CC1200芯片、我是否会遇到相同的 RSSI0寄存器问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上周我打算做一些测试、但我大部分时间都是 VIP 案例。 我假设 RSSI 寄存器在 CC1120和 CC1200上的行为相同。 就我所看到的、我们没有其他客户对 RSSI 有任何其他问题能够进行精确校准、因此我们没有对此进行详细研究。

    我本周无法进行一些测试、因为我本周不在办公室。 我现在要关闭此 TT、但如果您希望我进一步了解这一点、请在下周的这个主题中发布提醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我现在正在测试 CC1200、了解其他更重要的事项、但我必须说、至少我在 RSSI0寄存器中看到了零值。
    因此、我将检查它在平均值情况下的准确性、当然、但仅在我完成其余所有操作时。
    感谢您的支持。
    D;-)