请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1120 主题中讨论的其他器件: CC1200
你好。
我尝试 在宽射频频带扫描期间使用 CC1120进行 RSSI 测量、因为我被告知它具有更好的选择性和图像 抑制。
我遇到的问题是来自 RSSI0寄存器的小数值-我只看到值0x04、0x08和0x0C。
嗯、如果得到0.25、0.5和0.75、整数值就会好得多、但前提是它也能够返回零。
可能是因为我不知道的原因而冻结。 BTW、在我的情况下、RSSI1寄存器会一直更新(冻结事件被禁用)。
提前感谢您的任何帮助。