This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:1312参考设计原理图问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/791370/cc1312r-1312-reference-design-schematic-question

器件型号:CC1312R

在电路设计方面、我不是专家。

我查看的是参考原理图、其中1312的电路原理图具有不匹配的电容器。 我在其他参考设计(具有匹配电容器的设计)上看不到这一点、尤其是1352、我认为这应该大致相同。 如果它们在1312上应该是不同的值、但不是1352、您能解释一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对这里的历史没有全面的了解。 通常、必须将 xtal 的负载电容调整为给定的 PCB 布局、以考虑寄生电容的差异。 可能更多的参考设计已经考虑到了这一点。

    无论您应该在设计中调整负载电容器的原因是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、基本来说、这一级别似乎已经超出了我的轮罩范围(软件人员)。

    我确实找到了此文档、其中包含一些更详细的信息:
    www.ti.com/.../swra640a.pdf

    这有多重要? 如果我只在进行极少更改的情况下复制该参考设计、它只是次优还是完全失败?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 xtal 未加载理想负载、xtal 频率将稍微关闭、这意味着使用 xtal 的所有内容也将稍微关闭。 但对于32kHz xtal、我怀疑您会注意到很多。 睡眠时间将稍长或更短、但以 ppm 标度表示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这只是一个原型、因此我认为即使它不是最优、也会很好。