This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:如何设置 CC1110软件狗以从 CC430捕获射频数据包

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/790927/cc1110-cc1111-how-to-set-up-the-cc1110-dongle-to-capture-rf-packets-from-cc430

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:CC430F5137SimpliciTI

尊敬的 TI 团队:

上周、我购买了 CC1110软件狗、以便从 CC430 (cc430f5137)捕获射频数据包。

基于 CC430的器件是其他公司的器件、因此我不知道使用的频率以及射频寄存器的设置方式。

但是、我尝试从 CC430捕获射频数据包、但看不到来自 TI SmartRF 数据包监听器的任何数据包。

(通用、SimpliciTI 模式)

如何使用 CC1110从 CC430捕获射频数据包?

请告诉我正确的方法。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要一个频谱分析仪。 首先、您必须找到器件发送的频率。 然后、您必须确定调制格式。

    然后、您可以使用 SmartRF Studio、将器件设置为异步模式、并使用范围来查找数据速率。 然后、您可以在数据包 RX 中设置器件、并使用0xAAAA 作为同步字来查找同步字等

    简而言之、在监听数据包之前、您需要了解器件发送的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

    首先,感谢 你的答复,我对此表示赞赏。

    此外、下面是有关您的回复的一些问题。

    1、频率相关

      :据我所知,CC430中有三种频率类型(430,868 902MHz)

      :我是否应该在其中找到准确的中心频率?

    关于 SmartRF Studio

      :为什么要使用 Smart RF Studio 来捕获射频数据包?

      :我使用的 SmartRF Studio 7在 Windows PC 上找不到 CC1110 USB 软件狗设备?  

    为此、我应该使用 SmartRF Studio 而不是 TI 数据包监听器吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)它有点复杂。 868MHz 基本上是一个频带、这意味着863MHz 至870MHz、您通常可以在最小/最大值之间选择 ant 频率 这也适用于其他频段。

    为了能够监听数据包、您需要了解一些基本知识、并且必须使用数据包监听器以外的其他工具来查找数据包。

    不确定您的监听器为何在您的 PC 上不可见。 是否已正确安装驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

     

    q)要能够监听数据包、您需要了解一些基本信息、并且必须使用数据包监听器以外的其他工具来查找这些信息。  

    回答) 我明白了。 我会找到其他相关的东西。

    q)不确定您的监听器为何在您的 PC 上不可见。 是否已正确安装驱动程序?

    回答)  它只是通过我的 PC 的 USB 端口连接的。 TI 数据包监听器工具可以正确查找器件。

             但是、SmartRF Studio 7工具无法找到该器件。

             我认为  SmartRF 需要其他通信路径。(例如、 XDS?) 我是对的吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自 www.ti.com/.../swru328.pdf:
    "对于外部开发板或
    调试器、如 CC 调试器、
    SmartRF04EB 或 SmartRF05EB
    编程和调试所需的所有功能
    运行的软件。"

    这也适用于 SmartRF Studio。