This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:使用适用于 ECC 的 cc13x2/cc26x2/cc2538的 PKA 引擎实现节能

Guru**** 2542750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/791178/cc1352p-energy-savings-by-using-the-pka-engine-of-cc13x2-cc26x2-cc2538-for-ecc

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC2538

我想使用芯片系列 cc13x2/cc26x2/cc2538上提供的 PKA 引擎来生成/验证椭圆曲线签名(ECDSA)和计算椭圆曲线 Diffie-Hellman 密钥(EEBDh)。
 
这些算法的纯软件实现(例如 mbedTLS)与 PKA 引擎之间是否存在能耗对比? 如果没有、您可以建议一种估算潜在节能的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅附件。 它比较了 CC13x0 ROM 软件 ECDH 和 ECDSA 实现与 CC13x2硬件加速版本。

    BRe2e.ti.com/.../CC13x2_5F00_CC26x2_5F00_Crypto_5F00_Slides.pptx

    Siri