This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:RF 接收问题

Guru**** 2928060 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/788449/cc1310-rf-receiving-problem

器件型号:CC1310

您好!

我在接收 CC1310时遇到类似的问题。

问题描述:
当我使用我们的定制板作为接收器时。 (接收来自具有相同射频设计但用作发送器的其他器件的消息)从与 CC1310 Launchpad 相同的距离接收相同数量的消息是有问题的。 具有相同滤波器的 LaunchPad 的效果要好得多、它会接收从许多器件传输的所有消息。 我们的定制接收器仅在近距离工作。

我的设置:  
平衡-非平衡变压器(0850BM14E0016T)-天线匹配滤波器(来自天线 DS)-天线(0868AT43A0020)
设计合理且计算合理的射频路径(组件焊盘不超过布线、除天线焊盘本身外不存在不连续性)
传输中心频率868.3MHz

测试我做的:

  1. 将我们的电路板接收能力与 launchpad 进行比较- launchpad way 更好)
  2. 将我们的电路板传输能力与 LaunchPad 进行比较- launchpad 在+5dBm 附近更好(在距离为5m 的 SA 上测量、设置为类似 CW 连续传输)
  3. 将我们的电路板 传输能力与外部天线(2JF0624P-005/137-uFL_spacz)与带有外部天线的 launchpad (2JF0624P-005/137-uFL_spacz)进行比较- launchpad 在+5dBm 附近(在 SA 上测量、5m 距离、设置为 CW 连续传输)
  4. 在不带组件(使用0r 个电阻器)、不带平衡变压器和未组装天线的 PCB 上测量了 S21和我们的布线、并在平衡-非平衡变压器 UBP 引脚和天线引脚上焊接了共轴-它看起来很漂亮、很平坦(频带868.3 +/- 100MHz)、插入损耗小于1dB
  5. 测得的 S11 (以平衡-非平衡变压器端接)-大约-8dB 的可怕结果
  6. 测得的 S11 (以50R 结尾)-看起来非常好-22dB

结论:
平衡-非平衡变压器的 RL 参数看起来很差(在 launchpad 上有多个组件匹配从差分对到单端)。 我的想法是正确的还是遗漏了什么? 是否有机会以某种方式解决它? 到目前为止、我们将器件用作发送器、launchpad 用作接收器、它工作正常、但现在我们需要将器件用作接收器、这种糟糕的接收能力无法实现。 我在另一个意见中看到了一些问题,即主要问题是24MHz XTAL,是否可以通过某种方式对其进行测试?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com/.../swra603.pdf 并返回结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试遵循此文档、需要时间、因为我需要为此购买一些设备。 在执行该操作时、错误地发布结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在将其标记为已解决。 当您有更多数据时、您可以在此线程中发布结果。