This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1310:CC1310中的 Wmbus

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/789794/rtos-launchxl-cc1310-wmbus-in-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUSCC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想在 CC1310中实现 Wmbus、

TI 最新的最新动态是什么?

我对这个论坛的研究很少,并提出了一些是否与之配合的问题

1)

最新版本是否为 SWRA512.zip、并按照开发说明修改设置?

2)我还在链接中找到了一个软件

那么、我应该如何开始呢?

3)

在这里、我找到最大值 否。 支持的仪表数是16?

对吗?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可在此处找到最新的 wmbus 堆栈:

    http://www.ti.com/tool/wmbus

    无线 M-Bus 标准(EN13757-4:2014-2)规定了水表、燃气表、热量表和电表与数据收集器件之间的射频通信链路。 它在智能计量或先进抄表基础设施(AMI)应用中广泛被欧洲市场接受。

    支持的仪表数为16。

    SWRA512只是一个应用手册、为您提供 S 模式 PHY 层的无线电设置。


    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢你的答复。

    因此,如果我们希望仪表支持大于16,

    你推荐什么?

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要使用 wmbus PHY 层、则只能使用此数字。 如果您可以使用另一个 PHY、您可能需要查看 TI 15.4堆栈:

    dev.ti.com/.../ti154stack-overview.html

    Siri