This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310和 CC1101之间出现通信错误

Guru**** 2555230 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/788475/cc1310-communication-error-between-cc1310-and-cc1101

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1101

设计

客户开发了 CC1310和 CC1101产品。 两个 CC1310节点之间的通信正常、两个 CC1101节点之间的通信也正常。

但是、CC1310和 CC1101之间的通信误差率超过60%。  

下图是 CC1101和 CC1310的参数设置和频率波形、我们是否可以询问是否存在任何问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 CC1310的低数据速率运行、请参阅 www.ti.com/.../swra566.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据寄存器值和数据表公式、数据速率计算错误、您认为有什么外观和建议吗?

    如下图所示、DRATE_E = 0xA、 DRATE_M = 0x83、公式数据速率=(__LW_AT__256 + 0x83)* 2^0xA / 2^28 * 26M = 40248、不是38.3835k 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请重新检查您的计算、当我从 SmartRF Studio 窗口中输入 DRATE_E 和 DRATE_M 值到等式中时、我得到38.8K