请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 主题中讨论的其他器件:TIDA-010003
您好!
我将6LoWPAN 网状参考设计 TIDA-01547用于 推送配置中的根节点、将 TIDA-010003用于终端节点。 本参考设计的默认频率通道为902Mhz、我想将其更改为906MHz、但我找不到修改代码的位置。 我们非常感谢您的任何帮助。
此致、
Robert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将6LoWPAN 网状参考设计 TIDA-01547用于 推送配置中的根节点、将 TIDA-010003用于终端节点。 本参考设计的默认频率通道为902Mhz、我想将其更改为906MHz、但我找不到修改代码的位置。 我们非常感谢您的任何帮助。
此致、
Robert
您好、Robert、
没问题。 您无需触摸 API、但只需更改 host_config.h 中定义的以下两个配置参数
CONFIG_FH_CHANNEL 掩码
FH_ASYNC_CHANNEL 掩码
由于您使用的频率范围与900MHz 相同、因此无需更改 host_config.h 中的 CONFIG_PHY_ID 值 请确保您使用的是最新的软件示例 V1.1.0.0以及相应的 TI 15.4-Stack 协处理器。
此致、
Wonsoo