This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350:关于 CC1350 OAD

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/806149/rtos-cc1350-about-cc1350-oad

器件型号:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

你好。

我在使用 CC1350 OAD 演示时遇到了一些问题。

我在文档中记录了步骤和问题。

请帮帮我。

我的英语不是很好、所以我上传了两个版本的文档、中文和英文、希望大家都能理解。

谢谢。

e2e.ti.com/.../_7A7A2D4E4753A77E656BA49A2600EE959898_.docx

e2e.ti.com/.../OAD-STEPS_2600_question.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鲁欧汉

    感谢您分享随附的 Word 文档。 我们将对此进行仔细检查、并尽快返回给您。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我期待你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:

    客户 SDK 版本为1.60。 如果您需要更多信息、请告知我和客户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:
    请关闭该主题。 客户修改 ccfg 以设置 SBL、因此无法正常工作。 现在、客户测试 OOB OAD 演示、它运行良好。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴他们能够解决这个问题。

    BR、