This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510-CC2511DK:在 CC2511软件狗中上传固件

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/805731/cc2510-cc2511dk-upload-firmware-in-cc2511-dongle

器件型号:CC2510-CC2511DK
主题中讨论的其他器件:CC2511

大家好!

我有 CC2511 USB 软件狗1.3、我有软件 SmartRF 闪存编程器、 SmartRF 闪存编程器2和 SmartRF Studio 7

我想在 CC2511 USB 软件狗新固件(sniffer_fw_ccxx11.hex)中上传。 但我 的 SmartRF 闪存编程器2未找到 CC2511 USB 软件狗

上传固件需要做些什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否阅读 了 www.ti.com/.../swru082b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我阅读了这篇文章
    我是否理解正确-通过 USB 无法刷写固件?
    该 CC 调试器或 SmartRF04EB 应该有什么?

      在第6页的 www.ti.com/.../swru082b.pdf 文档中、是写入的  

    "CC11111111/CC2511现在可以使用 SmartRF 闪存编程器软件进行编程"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正如文档明确指出的、您需要 CC 调试器或 SmartRF04EB 来对电路板进行编程。