This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1312R:如何在 cc1312中增加 badndwidth

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/805590/rtos-cc1312r-how-to-increase-the-badndwidth-in-cc1312

器件型号:CC1312R

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们需要将默认带宽50kbps 增加到100kbps、并在6LoWPAN 网状示例中如何实现这一点

此致、

Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是基于 TI 15.4 Stack 的6LoWPAN 示例。 您只有三个选项:5kbps、50kbps 和200kbps。 为了更改它们、您可以转到 config.h 文件并更改 CONFIG_PHY_ID 宏。

    此致、
    AB