This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:状态字节

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/802381/cc1201-status-byte

器件型号:CC1201

尊敬的团队:

客户正在使用 CC1201、并对将器件置于睡眠模式时的状态指示有疑问。

客户报告说、当将器件与 sidle、SPWD 和 CSn 置为高电平时、它们在执行 SPWD 时通常会得到 STATE =空闲作为返回、但在某些情况下、它们会收到 STATE =稳定。 这是否需要引起他们的任何担忧、或者是否存在电流消耗更高的风险?

期待您的反馈

BR

Cevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cevin、
    他们可以轮询 MARCSTATE 并等待它空闲、然后再发出 SPWD 选通信号。

    器件是否始终处于稳定状态? 他们看到什么是 Marc 状态代码(第106页用户指南)?
    如果偏置未稳定、则可能会影响电流。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    userguide 状态:
    在 CSn 变为高电平之前、不会执行 SPWD、SWOR 和 SXOFF 命令选通信号

    这意味着我不确定该命令的状态是否有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否能够解决此问题? 现在、我将继续并关闭此主题、如果问题仍然存在、可以重新打开该主题。
    谢谢。