请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1201 尊敬的团队:
客户正在使用 CC1201、并对将器件置于睡眠模式时的状态指示有疑问。
客户报告说、当将器件与 sidle、SPWD 和 CSn 置为高电平时、它们在执行 SPWD 时通常会得到 STATE =空闲作为返回、但在某些情况下、它们会收到 STATE =稳定。 这是否需要引起他们的任何担忧、或者是否存在电流消耗更高的风险?
期待您的反馈
BR
Cevin