This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:CC1350/CC1310与 CC1101和 CC1200兼容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350, CC1101, CC1200, LAUNCHXL-CC1350, CC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/802218/launchxl-cc1350-cc1350-cc1310-compatibility-with-cc1101-and-cc1200

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他部件:CC1310CC1350CC1101CC1200CC1100

 早上好、

 我对 CC1350/CC1310有一些疑问。

 我的公司使用 CC1101和 CC1200在不同的自制设备之间进行自定义通信。

 目前、我们正在考虑改变现有产品的架构、但我们需要继续与这些(未来)旧设备通信。  我们已经开始寻找新的射频收发器、例如具有集成 MCU 的 cc1350/CC1310、但使用旧的 CC1101模块和 LAUNCHXL-CC1350 、使用 Smart RFStudio 7设置 LAUNCHXL-CC1350板、无法获取有效信息、始终在 Smart RFStudio 上检测到 CRC 错误。

 我的问题是、CC1350/CC1310 (从通信角度来看)与 CC1101和 CC1200兼容? 或者、我应该继续使用 CC1101和 CC1200、以避免与旧设备兼容?

 非常感谢。

 Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有一个 SmartRF Studio xml 文件、该文件显示了您正在用于基于 CC1101/CC1200的系统的设置? 如果没有、请提供设置+寄存器设置的说明。 正常情况下、启动通信不会出现问题(如 dev.ti.com/.../node 中所示)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    非常感谢您的帮助。 连接了两个器件的 XML SmartRF Studio。
    设置是在亚马逊购买的 CC1101板、使用 Arduino 进行编程、而另一方面是 LAUCHXL-CC1350开发板。
    我使用了亚马逊的 CC1101、因为我想制作一个简单的测试台、而不是依赖于公司现有的当前硬件、这些电路板确实使用了使用汇编程序编的旧 PIC 微控制器、而且速度更快、 而且更简单、只需使用 Arduino 即可测试两台设备之间的连接性和兼容性、而不会引入使用具有旧编程语言的旧 Micro 的编程错误。
    Arduino 使用 SPI 总线设置所有 CC1101寄存器、我知道代码工作正常、因为我使用一个 Arduino 传输和另一个接收进行了测试、并且测试成功。

    CC1101器件的 XML 文件:


    CC1101
    已保存配置数据


    地址
    0x01


    AGCCTRL0
    0xb2.


    AGCCTRL1
    0x00


    AGCCTRL2
    0xc7


    BSCFG
    0x1c


    CHANNR
    0x01


    FOCCFG
    0x1d


    FREND0
    0x17


    FREND1
    0xb6.


    FREQ0
    0x6A


    FREQ1
    0x65


    FREQ2
    0x21


    FSCAL0
    0x11


    FSCAL1
    0x00


    FSCAL3.
    0xEA


    FSCTRL1
    0x08


    IOCFG0
    0x80


    IOCFG2
    0x07


    MCSM0
    0x18


    MCSM1
    0x0C


    MDMCFG1
    0x20


    MDMCFG2
    0x10


    MDMCFG3
    0xf8


    MDMCFG4
    0x5b


    PA_TABLE0
    0x03


    PA_Table1
    0x17


    PA_Table2
    0x1d


    PA_Table3
    0x26


    PA_Table4
    0x50


    PA_Table5
    0x86


    PA_TABLE6
    0xcd


    PA_TABLE7
    0xC0


    PKTCTRL0
    0x40


    PKTCTRL1
    0x02


    PKTLEN
    0x07


    SYNC0
    0x43


    SYNC1
    0x57


    测试1
    0x3F


    测试2
    0x81


    WORCTRL
    0x09


    WOREVT0
    0x26


    WOREVT1
    0x02



    2.
    0
    2.
    1
    -1
    -1
    2.


    0
    2.
    -1
    26.000000


    1
    0
    -1
    0
    0


    -1
    2.


    30
    100
    100

    13 0d 89 0A 1c db ae 32 20 9a 50 ee 40 78 36 FD 12 49 32 F6 9e 7d 49 dc ad 4F 14 f2




    2.
    0
    0
    1
    0
    0
    0


    100
    100

    0
    0
    0
    2.

    0
    0


    0


    -1



    和 CC1350 xml 文件:


    CC1350_PROP_PG21
    已保存配置数据

    RF_MODE_Proprietary sub_1
    rf_patch_cpe_genfsk

    rf_patch_rfe_genfsk



    0x00000808
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x0000000A
    0x0000aaaa
    0x00000001
    0x57435743
    0x00000000


    0x00000809
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x0000080a
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00000402


    0x00000810
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00000807
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000004
    0x00000001
    0x57435743
    0x00000000


    0x00000802
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000001
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00003803
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000000
    0x00000010
    0x00000014
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x57435743
    0x00000000


    0x00003801
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000008
    0x00000014
    0x57435743
    0x00000000


    0x00003808
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00003809
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00003804
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000000
    0x00000000
    0x57435743
    0x00000000
    0x00000007
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00003802
    0x00000002
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000020
    0x00000080
    0x57435743
    0x00000007
    0x00000000
    0x00000003
    0x00000001
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00003806
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00003807
    0x00003400
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x000005F1
    0x00fff80f
    0x00000029.
    0x00000040
    0x000020a0
    0x00000008
    0x0000bc2b
    0x00000000
    0x00000364
    0x00008000
    0x00000005


    MCE_RFE_OVERRIDE (0、4、0、1、0、0)


    HW_REG_OVERRIDE (0x4038、0x0037)
    0x000684A3
    HW_REG_OVERRIDE (0x4020、0x7F00)
    HW_REG_OVERRIDE (0x4064、0x0040)
    0xB1070503
    0x05330523
    0x0A480583
    0x7AB80603
    ADI_REG_OVERRIDE (1、4、0x9F)
    ADI_HALFREG_OVERRIDE (1、7、0x4、0x4)
    0x02010403
    0x00108463
    0x04B00243


    HW32_array_override (0x405C、1)
    0x18000200


    ADI_HALFREG_OVERRIDE (0、61、0xF、0x0)


    0x00038883
    HW_REG_OVERRIDE (0x6084、0x35F1)


    HW_REG_OVERRIDE (0x6088、0x101C)
    HW_REG_OVERRIDE (0x608C、0x0813)


    0x00FB88A3




    0x00003805
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00000813
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00000801
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x0000080c.
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x0000080d
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00000804
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00000803
    0x00000400
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000001
    0x00000364
    0x00004ccd
    0x00000000


    0x00000812
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x0000080b
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000


    0x00000401



    2.
    2.
    779 - 930 MHz 频带的设置;200 kbps、2-GFSK、70 kHz 偏差
    3.


    0
    2.


    12.


    1
    0
    -1
    0
    0


    0
    2.


    100
    20.
    0C 95 68 97 43 03 27 7f 5c 83 85 0b 08 D5 D4 95 47 C6

    2.
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    20.
    0
    20.
    1
    0
    2.
    0
    0
    0
    24


    20.

    0C 95 68 97 43 03 27 7f 5c 83 85 0b 08 D5 D4 95 47 C6


    100
    0x57435743
    2.
    0
    0

    0
    0



    正如我告诉你们的那样,非常感谢你们的帮助,我确信这会是我所犯的错误。。 确实、这是我第一次使用这种设备、我没有经验、但我希望我能学到很多。

    此致。

    Javier。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以附加 xml 文件而不是将内容复制/粘贴到帖子中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、很抱歉我上次没有看到如何执行它。

    e2e.ti.com/.../CC1350_5F00_SmartRFStudio_5F00_config.xmle2e.ti.com/.../CC1101_5F00_micro.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于某种原因、我根本没有让这些工具起作用、但我自己做了:

    e2e.ti.com/.../cc1101_5F00_TI.xmle2e.ti.com/.../CC1350_5F00_TI.xml

    在使用附加的设置进行测试时、我没有收到任何 CRC 错误。  

    请注意 、您应该查看 http://www.ti.com/lit/an/swra522e/swra522e.pdf 以获得100kbps 的最佳 AGC_REF 值、从200kbps 开始将为100kbps 提供稍微不理想的设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

     非常感谢您的帮助。

     我刚刚使用了 SmartRF Studio (CC1101_TI)的参数值来设置由 Arduino 控制的 CC1101、我直接使用 SmartRF Studio 将 CC1350配置加载到 LaunchXL-CC1350、但我仍然只收到 CRC 错误。  我没有检查从 CC1350传输和在 CC1101上接收、但我知道结果是相同的。

     当我有时间时、我将检查 CC1101参数以查看您在设置中引入了哪些更改、并尝试了解与设置配置的差异(我假设主要是 GDO0和 GDO2连接。 我认为您使用的是 CC1100开发套件。 TI 提供的电路板、这就是为什么它不能为您提供我为该收发器连接的 XML)。

     我会在几天内告诉您我的结果。

     此致。

     Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您编写 CC1100开发板的拼写错误吗? 我在测试时使用了 CC1101EM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不、评估模块、开发板、对我来说是相同的、没关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是当前的状态、您是否正在从我的身边等待?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、我正在等一会儿、尝试看看您的配置为什么对您有用、而不是对我有用。 唯一的区别是与 CC1101模块的通信方法、但我需要一些时间来分析它、现在我没有了。
    我是否必须解决问题、稍后在有时间时再回来?

    此致、非常感谢您的帮助。

    Javier。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了确保客户及时获得问题的答案、我们提供了仪表板和指标。 将此选项保持打开几周将使此主题看起来好像我们尚未完成我们的任务。 按"TI 认为已解决"将暂时关闭、但您可以在4周内发布新帖子以重新打开它。