This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:与 CC1120/25的比较

Guru**** 2523930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1121, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/804890/cc1121-comparison-with-cc1120-25

器件型号:CC1121
主题中讨论的其他部件:CC1120CC1125

大家好、团队、

我的一位客户计划使用 CC1120、但他们希望评估 CC1120/21/25之间的性能差异。 您是否有任何比较、例如纸张或演示文稿?

此外、如果它们使用其中一个器件进行设计、其中的3个是否都可以互换? 或者、它们是否仅共享相同的内核结构、但引脚不同?

提前感谢您的支持!

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1120和 CC1121具有相同的性能。 唯一的区别是最小 RX BW 为41kHz。

    对于 CC1125、可以使用40MHz 作为 xtal 频率、这样可以降低相位噪声、这对于窄带应用很有用。

    通常、这些芯片将用于稍微不同的系统、因此根据您的客户规格、他们应该使用哪一个芯片更容易表述。

    CC1120、CC1121和 CC1125是引脚兼容的。