This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:在136.7MHz - 160MHz 频带及其数据速率下运行

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/804826/cc1125-operation-at-136-7mhz---160mhz-band-and-its-data-rate

器件型号:CC1125

您好、E2E、

根据 CC1125数据表、 它可以覆盖136.7MHz - 160MHz、器件是否能够 在该频带中有效工作、而不会出现任何可能的突变行为? 此外、该频带中的数据速率功能是什么?


提前感谢您的帮助。

此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -数据表中列出的频带范围、确保同步处于锁定状态。 因此、对于所有列出的频带、芯片应该按照数据表/用户指南中所述工作。 可使用的数据速率与频带无关。