请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 我有一个具有 CC1101 + CC 调试器+数据包监法器和 SmartRF Studio 7的模块。
如果接收器和发送器是 CC1101、则一切都正常、 但我知道发送器是否较旧的"模拟"。
例如。
转接器: AM-RT14-433P
频率: 433.92MHz
调制: AM
位持续时间: 1200us
数据速率: 833.333字节/秒
0 800us 高400us 低
1 400us Hi 800us Lo
电报长: 43位并开始10位零
调制: AM
位持续时间: 1200us
数据速率: 833.333字节/秒
0 800us 高400us 低
1 400us Hi 800us Lo
电报长: 43位并开始10位零
是否可以将 CC1101用作接收器?
如果是、CC1101的正确设置是什么?