This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101作为混合变送器 AM 模块的接收器?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/803483/cc1101-cc1101-as-reciever-for-hybrid-transmitter-am-module

器件型号:CC1101

我有一个具有 CC1101 + CC 调试器+数据包监法器和 SmartRF Studio 7的模块。

如果接收器和发送器是 CC1101、则一切都正常、 但我知道发送器是否较旧的"模拟"。
例如。
转接器: AM-RT14-433P
频率: 433.92MHz
调制: AM
位持续时间: 1200us
数据速率: 833.333字节/秒
0  800us 高400us 低
1  400us Hi 800us Lo
电报长: 43位并开始10位零
是否可以将 CC1101用作接收器?
如果是、CC1101的正确设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是可能的、但您需要使用异步模式、因为它不使用前导码/同步。

    在 CC1101上使用 OOK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

    seriál 异步 Δ Σ 操作和 OOK。 数据集中、以实现 OOK 的最小数据速率600b/s
    这也适用于异步模式或处于 异步模式时 、可以使用较低的速度、例如100波特?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定、但100bps 来自哪里、因为您提出的标准每400us 就有一个可能的转换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小速度查询与原始查询不直接相关。
    我是否不清楚为什么 OOK 最低速度限制为0.6kbaud?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、数据速率具有较低的限制、因为如果数据速率非常低、则接收循环开始漂移。 通常、OOK 高/低阈值由滑动窗口确定。 这意味着、如果您长时间获得固定电平的信号、阈值将变为此电平、您将无法确定您是否具有逻辑"1"或"0"。