This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:关于 ETSI EN 300 220-1占空比和礼貌频谱访问

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/799492/ccs-cc1312r-about-etsi-en-300-220-1-duty-cycle-and-polite-spectrum-access

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要一些 有关 ETSI EN 300 220-1占空比和礼貌频谱访问的建议、

我的器件使用868.1MHz、50kbps、2GFSK、25kHz 偏差、并在 CC1312R 代码上实现 WOR (0.5s 前导码)和 LBT。

我是否需要为射频传输添加任何限制? 就像在发送 WOR 数据包后、延迟下一个 WOR 数据包50秒以满足占空比一样?

还是只需选择礼貌的频谱访问就足够了?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您打算认证 ETSI 300 220 Cat1? 根据数据表、CC1312符合 ETSI EN 300 220接收器类别1.5和2。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SVS:就我所看到的客户不是指 CAT 1而言、仅此文档: www.etsi.org/.../en_30022001v030101p.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SVS、TER:

    接收器类别选择为2。 现在不是问题。

    抱歉、该认证不仅是 ETSI EN 300 220-1

    ETSI EN 300 220-1文档中定义了礼貌频谱访问

    868.1MHz 的占空比在 ETSI EN 300 220-2文档中定义  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未详细阅读 EN300220的这一部分、因此我不太愿意向您提供如何阅读的建议。

    理想情况下、您应该向测试机构核实您要用于认证的测试机构、并询问、但请注意、您并非总是从测试机构获得正确的信息。

    另外、您是否了解过从电流消耗视图中、时间同步系统是否比 WOR 更优?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没关系。 测试仍在进行中、我正在等待来自实验室的报告。

    我不知道什么是时间同步系统、在 www.

    主要应用是由用户唤醒器件、然后控制某些内容。

    如果用户不想控制任何内容、设备将保持睡眠状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 dev.ti.com/.../node 和 SDK 中的示例。

    基本上、它将是一种信标模式、其中数据仅在预定义的时隙中发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在关闭此主题、因为这方面已经有一段时间了。 希望问题得到解决、如果没有解决、请发布更新。

    此致、