This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:非并发 DMM (?)

Guru**** 2583475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/804200/cc1352r-non-concurrent-dmm

器件型号:CC1352R

感谢 Joakim 和 Tim、

如原始用例中所述。 不需要同时运行 BLE 和 TI-15.4/Zigbee 时。

是否有您可以建议的 DMM 策略-允许我暂停一个协议、以及
根据需要继续另一个、反之亦然? 为每个用户动态切换协议
选项/应用逻辑、但不 同时使用它们。

请提供建议。 感谢您的及时关注和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、DMM 策略实际上并不重要、因为此时只运行一个协议。 您仍应确保 BLE 在运行时具有最高优先级、反之亦然。

    您可以使用暂停状态、也可以在应用程序级别实现两种协议打开和关闭。 (文件:///C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/docs/dmm/dmm_user_guide/html/dmm/states-and-policies.html)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marie、我会尝试一下。