This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC110L:CC110L 配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/800401/ccs-cc110l-cc110l-configuration

器件型号:CC110L

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在处理 CC110L 和 sendin,我已经尝试配置 cc110l。 我已经向 CC110L 发送了两条命令,下面是我发送到 cc110l 的命令

#define SmartRF_setting_IOCFG0 0x06
#define SmartRF_setting_FIFOTHR 0x47

在我捕获了示波器之后。

CH1..时钟信号

通道2. 控制器- SI 或 CC110L SO 引脚

通道3. 控制器- SO 或 CC110L SI 引脚

缩放视图如下所示

CC100L 在通道2上的响应是对还是错?