This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1200DK:CC1200DK

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, MSP430F5438A, CC1200DK, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/803730/ccs-cc1200dk-cc1200dk

器件型号:CC1200DK
主题中讨论的其他部件:CC1200MSP430F5438ACC1120

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我想使用 CC1200发送传感器信息。 我想使用 Code Composer Studio (CCS)对 CC1200进行编程、但 CCS 似乎不支持 CC1200。 我的问题是:

-如何使用 CCS 对 CC1200进行编程?

-如何使用 CCS 定义通信参数,如工作频率、数据速率、数据包长度等。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    - CC1200不包含 MCU、因此声称无法在 CCS 中对 CC1200进行编程是不准确的。 CC1200DK 使用 MSP430F5438A、就我所见、CCS 支持该功能。 我们没有针对此组合的任何 CCS 示例、仅针对 MSP Launchpad (processors.wiki.ti.com/.../Perf_value_line_easylink、可轻松修改 CC1120的示例以支持 CC1200)

    -请参阅上面链接的示例中的操作方法。 最简单的方法是从 SmartRF Studio 导出寄存器设置并在代码中使用这些设置。 (www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助和时间。 我对此表示赞赏。  

    那么、在 SmartRF Studio 中、我可以在哪些选项卡中设置用于定义载波频率、数据速率和 TX 功率的寄存器? 我的意思是、当我使用"Register Export"选项卡时、我将看到 Belo 图片。 哪一个定义了所需的参数(载波频率...)?  

    非常感谢您的帮助。

    Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您更改主 SmartRF Studio 中的内容时、更改的寄存器将在右侧的平移中显示为红色。 这使得您可以轻松地查看需要更改的寄存器。