This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC120XEM-868-930-RD:关于 SAW 滤波器和 LNA 的布置

Guru**** 2564550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/803030/cc120xem-868-930-rd-about-arrangement-of-saw-filter-and-lna

器件型号:CC120XEM-868-930-RD

大家好、

客户询问以下有关 Post 评论的问题。

e2e.ti.com/.../2822109

下图是文章中 CC1125EM_Cat1_schematic.pdf 天线部分的电路图。

1.用锯片过滤器更换部件 A 是否正确?

2.用 LNA 替换零件 B 是否正确?

3.我是否应该删除 C 部分的过滤器?

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为这些问题提供一些背景信息?

    如果他们想将芯片与外部 LNA、PA 或类似器件配合使用、那么他们为什么要移动 SAW 滤波器并不清楚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ter-san、

    感谢您的快速响应。
    我将与客户核实、请稍候。

    此致、
    Takashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ter-san、

    客户正在使用来自 CC1200EMK 上 SMA 连接器的频谱分析仪验证波形。

    但是、由于没有接近杂散的裕度、因此有人问我要插入一个 SAW 滤波器。

    引入了"CC1125EM-CAT1-868RD"以使用 SAW 滤波器、但客户认为最好在电路图的 A 部分中安装 SAW 滤波器。

    是否会通过在点 A 放置一个 SAW 滤波器和在点 B 放置一个 LNA 来改善杂散?

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "但是、由于近杂散没有裕度、所以我被要求插入一个 SAW 滤波器。":它们的杂散频率是多少?

    如果他们想要去除 TX 中的杂散、则必须将 SAW 滤波器放置在"A"位置。