This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:传感器到云(本地测试)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/802122/launchxl-cc1310-sensor-to-cloud-local-testing

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

大家好、

我正在使用 CC1310执行一个项目、测量数据将通过 Rasp 上传到云。 我想知道、我们能否在1 Rasp 中连接2个收集器、而不会有来自这些板的冲突数据? 目前、我使用 此 https://git.ti.com/apps/tidep0084 将闪存到矿物收集器节点中(已修改位)。

谢谢、Phuong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议使用最新版本的15.4网关: www.ti.com/.../TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

    默认情况下、网关设计用于通过 NPI 服务器连接一个串行器件(例如/dev/ttyACM0)。
    您需要进一步开发以支持多个器件。

    您能否详细说明为何需要两个连接到 Raspi 的收集器?
    为什么没有多个传感器加入收集器的网络?



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是关于我的论文项目。 我被分配使用示例2收集器节点将数据连接并上载到 Amazon Web 服务(AWS)、以便在传输过程中发生任何冲突。 收集器节点可能会控制多个其他从节点、所有这些收集器节点都将通过 Rasp 连接到 AWS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否希望两个收集器分别创建它们自己的 PAN?

    在网关上、这应该是可行的、但您需要修改 NPI 服务器以处理多个串行设备(收集器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我了解您对 NPI 服务器连接多个器件的想法、但我如何通过 UART 接口将2个收集器直接连接到 Rasp? 因为我的项目仅进行演示的原因是不同收集器之间存在任何冲突数据。

    谢谢、Phuong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要 Raspi 有2个 UART 外设、这就不会成为问题。
    您需要对此进行验证。