This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:40MHz 偏移中的射频阻塞问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/802599/cc1125-issue-in-the-rf-blocking-in-40mhz-offset

器件型号:CC1125

大家好、

我已经对 CC1125DK 的阻断性能进行了评估、但在+/-1M、2M、5M 和10MHz 偏移中、blocking 参数是正常的、但我发现当偏移设置为+/-40MHz 时、会降低30dB。  您能评论一下这个观察结果吗?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guy、

    我想补充一点、即该问题仅发生在与感兴趣的通道的确切40MHz 偏移上、因此请检查它上的任何潜在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是晶体频率的倍数(40MHz)产生的杂散频率。

    数据表上有一条关于此杂散的注释。 请参阅数据表中的表4.14。

    以下是供您参考的表格。

    谢谢、

    PM