This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:wmbus smartRFStudio

Guru**** 2507165 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/801831/launchxl-cc1310-wmbus-smartrfstudio

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUSCC1310

您好!

我正在尝试使用 wmbus 修补程序,

中的补丁

进行了讨论

,我可以使用 SmartRF Studio 7 (我的版本为2.9.0)加载 xml 文件,

但是、我在"wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0"文件夹中找不到 xml、我只能找到 CCXML 文件、但无法在 SmartRF 中使用它。

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用代码来测试 wmbus。 首选方法是使用您在第一个链接中引用的完整堆栈、或使用我在第二个链接中引用的应用手册中描述的补丁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要一些帮助才能继续

    我尝试从文件夹导入代码、

    我有两个问题,

    似乎代码可以通过两种方式处理,我遇到了一些问题,希望有人能帮助我:

    1) 1)我将 IDE 导入 CCS (版本:8.1.0.00011)、并且我的 CC13x0 SDK 为3.10.0.11、存在错误  

    说明   资源   路径   位置   类型
    #137结构"ADCBufCC26XX_HWAttrs"没有字段"gpTimerUnit"   CC1310_LAUNCHXL.c   /CC13xx_RTOS_Lib_USE/src/hal/MCU/MCU-cc13xx/ti_RTOS_src   第84行   C/C++问题

    我查看了论坛、但似乎没有答案、

    如果您能提供帮助、请提出建议



    我的行为是否正确?

    或者对于2个选项、我需要制作自己的项目并使用提供的 wmbus 任务和信标将任务添加到我的程序中?

    谢谢

    Jeff

    已解决、thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将此问题标记为已解决、这是否意味着上一个帖子中的问题无效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    不、我检查 ADC 的结构、最后两个结构在结构中缺失、不是我只注释最后2个 memeber、它起作用。

    Jeff