This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 总辐射功率(TRP)计算

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC-ANTENNA-DK2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/802407/calculation-of-total-radiated-power-trp

主题中讨论的其他器件:CC-ANTENNA-DK2

我尝试根据德州仪器(TI)发布的关于天线测量的文档来再现 TRP (总辐射功率)的计算结果。

我使用的数字如所示(表37。 电路板编号1:RP_2400.000_TOT)、位于链接的 TI 文档(CC-Antenna-DK2和天线测量摘要)的第54页。 ​​表中使用的值是测量的天线在特定方向(tirp)下的辐射功率、 在特定分辨率下、每个位置 θ=0°15 30...180°和 Φ=0°15 30...360°的辐射功率为 dBm 值。

本文档根据表中的数字计算 TRP (总辐射功率)、我尝试重新生成计算结果、但无法获得与文档中相同的数字(-2.64dBm)。

--

下面的图片显示了我迄今为止所做的计算、但运气不好。

--

我尝试使用上图中的公式、并在 Excel 中进行了一些计算以找到 TRP、但该值与 TI 文档中表中的 TRP 值不匹配(TRP =-2.64dBm)。

随附一份 Excel 文档、其中包含两个表格、其中包含 TI 表格中的数据、以​​dBm 为单位的 tirp 值并转换为瓦特值以进行计算、同时还包含指向 TI 文档的链接。

http://www.ti.com/lit/an/swra496a/swra496a.pdf

e2e.ti.com/.../TITI.xlsx

对于计算方面的任何输入以及最终如何获得与 TI 相同的 TRP 数字、我们不胜感激。