This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:搜索连接到一个粒子.io 电子(或类似电子)的简单 subG 接口

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/799428/cc1350-searching-for-a-simple-subg-interface-to-a-particle-io-electron-or-similar

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: CC1310

我正在寻找一种直接的方法来建立一个与粒子 IO 电子的低于 G 无线接口。 我使用电子(和光子)来传达物理安全和设备状态信息。 我监测镗削、但重要的东西、如备用发电机、油底壳泵、污水喷射罐、检修门等 目前、Particle.io 没有现成的 SubG 接口连接到硬件、这在 WAN 方面对我来说非常有用。 我有 Particle 的氩和氙气网状设备、但这些设备需要5V 电源。

我有两个使用开箱即用集中器/节点示例进行通信的 CC1350 Launchpad、但除此之外、我没有做过多工作。 (我的盒子里满是其他项目和课程中的其他 LaunchPad 和 SensorTag。) 我非常清楚低于 G 通信的巨大优势、因为我在照明控制(Lutron)和警报(DSC)装置中使用315、433和915。

我很想找到一个连接到 Electron/Fona/诸如此类 设备的 TI SubG 收发器,它能够从各种传感器接收简单数据,这些传感器都是使用匹配的 TI 无线技术构建的,这与我目前使用的 Launchpad 对不同。 我对编写一个库没有兴趣(或兴趣)、希望有一个库存在。 我曾尝试在各种论坛上解决这个问题、但讨论不是我的职业领域、就是对 Zigbee / 6LoWPAN/Zwave/Thread/ Lora / Sigfox / Cat-M1的优点进行了一些简单的讨论... 我在 partn.io 论坛上查看了对"Texas Instruments"和"ti"的每个引用、但找不到任何有用的东西。  我查看过各种集线器、但没有一个集线器可以满足我的需求、而且大多数都使用 WiFi。

我需要一个解决方案、让我完全脱离客户的 WiFi 网络。 Electrons 做得很好、但每月3美元、Electrons 适用于小型安装、但规模不大。 我使用 Adafruit 的 Fona 也取得了类似的成功。  我的数据需求非常微不足道、以至于我永远不会达到数据上限。

TI 似乎在电池供电的 SubG 解决方案中将其扼杀、而简单的东西应该在我的力所能及范围内。  现在、我对加密/网状/BLE/等不是很关心 对于 v1.0、我只是在寻找最简单的解决方案、该解决方案具有足够的便携性、可在以后添加这些功能。   

该解决方案现在可能很难看、因为我的客户端从未看到这些器件或 MQTT 接口。 完全披露:多年来、我在现场使用的设备基本上都是隐藏在汉蒙德盒子里的面包科学项目、但它们工作得很好。  我一直不愿意开发任何永久性的类似产品的解决方案、因为我知道我的架构不成熟。 无论 WAN 端如何自我划分、我相信电池供电的 SubG 都是本地发展的正确方式。

有人能向正确的方向指出我吗?  很抱歉进行了不限成员名额的查询。  绿色字段。  我知道、如果我能弄清楚这一点、我就可以拓展业务。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将从无线传感器网络示例 SLA 开始:
    dev.ti.com/.../node

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  我今天完成了教程。  我显然有很多工作要做。  我尝试使用 Project 0将 SensorTag CC1350设置为节点、但该示例使用 CCS7、现在 OAD 步骤似乎已通过 CCS9和新的 SimpleLink 大幅降低并简化。  我还没有运气、但可能比下载多个软件包更简单、可以将 hex 文件转换为.bin 文件。  是否有更精简的方法建议?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从 Project0开始是否有特殊原因? Project0是一个 BLE 项目(2.4GHz)、而不是 SubG。

    为什么不从 SensorTag 的 rfWsnNodeExtFlashOadClient 示例开始:
    dev.ti.com/.../node

    如果您不需要 OAD、我将从 CC1310 rfWsnNode 示例开始、并将其移植到您的 SensorTag HW:
    dev.ti.com/.../node

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  它节省了大量时间。  我能够将 CC1350 rfWsnNode 示例加载并运行到我的 SensorTag 中、并且该示例正常工作。  (CC1310无法轻松移植。)  我现在有一个 CC1350LP 和一个 CC1350ST 作为 CC1350LP 集中器的节点。  我没有使用任何蓝牙功能。  我将更深入地探究代码以提高我的理解。  

    我深信 CC13xx MCU 可以是我的解决方案的一部分。  话虽如此...我觉得自己更接近理解我的网关可能是什么样子、这是我帖子的原始动机。  我不得不说、TI 目前在这方面没有太多可说的或可提供的东西、这让我有点惊讶。   这两种方法都是我在 TI Resource Explorer 上找到的、这两种方法对我来说都是不可行的。  这两种技术看起来都很原始、并且无法利用不断发展的蜂窝和 LPWAN 新兴技术。

    我意识到这个论坛不是进行这个查询的地方、但是我不知道 TI 在网关/广域网领域的策略是什么。  昨天、我在圣克拉拉参加了非常时尚的物联网世界、但 TI 缺席了。  在我看来,对其他与会者来说,这似乎是奇怪的。