This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:连接到 MSP430FR2311和 Rx 电流消耗

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/802075/cc110l-connections-to-msp430fr2311-and-rx-current-consumption

器件型号:CC110L
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311

您好 TI

我尝试为我的 MSP430FR2311项目实施射频前端。

如果我添加此芯片连接、它是否处于 SPI 连接中? 如果是、如何将这两个芯片连接在一起?

此外、我看到 Rx 模式下最高250Kbauds 下的电流消耗约为15mA。
如果我打开我的 Rx 模式10ms,这是否意味着此时的功耗将是15mA * 10ms = 0.15mA?

如果可能的话、我如何解决这个问题?

感谢您的回复、并为您提供帮助。

此致

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC110L 的接口是 SPI,如数据表(www.ti.com/.../cc110l.pdf )所示。

    有关 类似 MSP 的代码示例、请参阅 e2e.ti.com/.../223754。

    如果您处于 RX 模式、则消耗的电流为15mA。 如果您处于 RX 中的时间处于排序阶段、则平均电流将下降。